This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG34XX-BB-EVM:LMG34XX-BB-EVM PWM 输入

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916478/lmg34xx-bb-evm-lmg34xx-bb-evm-pwm-input

器件型号:LMG34XX-BB-EVM

您好!

我将 LMG34XX-BB-EVM 与 LMG3410EVM-018搭配 使用。   SNOU165A 的第7页显示"LMG34XX-BB-EVM 具有以下特性和规格: 仅需一个0V 至5V PWM 输入即可生成栅极驱动信号"

我尝试使用 LaunchXLF28379D 的3.3V ePWM 输出连接 到 LMG34XX-BB-EVM 的输入。 它工作正常。 对于长期使用、TI 是否建议使用3.3V PWM 而不是5V PWM?

谢谢你

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    从技术上讲、它在3.3V 时可以正常工作、因为高信号的阈值大约为2.5V。 对于电压较低的输入信号、由于信号噪声、它更有可能丢失脉冲/误触发。 对于 TI 提供的子卡和主板、这个问题很小、因为布局已经过优化、并且信号应该相当干净。 对于您自己的未来设计、如果仍在使用3.3V 电压、请确保探测 IN 信号和开关节点性能、以查看噪声级别以及任何缺失的脉冲/误触发。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您提供信息。

    Murat