This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:LFP 平衡

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915605/bq77915-lfp-balancing

器件型号:BQ77915

在4S LFP 设置中使用 bq7791506。 有点难理解平衡的功能和限制。 如果仅在充电期间允许平衡、则使用较大的电池时、在3.5V 开始平衡并在3.8V 断开连接、则平衡空间非常小。 是否有任何计划允许在空闲状态期间进行平衡?

是否可以提高 SRP 2mV 上的电压,从而欺骗电路,允许进行平衡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesper、您好!

    BQ77915在空闲期间不具有平衡选项。  如果您在电池中有其他决策、例如 MCU、则可以控制 OCDP 引脚、以便该器件不会查看电流以进行平衡、但如果您使用该功能、这可能会改变所选的 OCD 时间。  

    您可以在空闲期间偏置 SRP 以模拟电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、没有提到过 OCDP 与平衡有关的任何内容、只是它控制 OCD1和 OCD2的时序。 如何使用此引脚使电流电平不用于平衡决策? 高、低或开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesper、您好!

    由于这不是器件的正常应用、因此未在数据表中具体说明。  请参阅 BQ77915数据表"使用 OCDP 引脚对 OCD1/2延迟进行编程"部分9.3.2.6。  对于较大值的 ROCDP、该器件将使用 EEPROM 设置来实现 OCD 延迟、但会将其认为是较高的器件。  上部零件通常不会看到 SRP 和 SRN 通常连接到 VSS 的电流、因此所有平衡控制都通过下部的 CBI 进行。  如果您可以接受 OCD 的 EEPROM 行为并能够控制 CBI 的下拉、则可以在空闲期间进行平衡。  通过更多的工作、您还可以针对不同的运行模式控制 ROCDP、但这种情况也是不寻常的。