This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ26220:备用电源的 RBI 电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ26220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916534/bq26220-rbi-voltage-for-backup-power

器件型号:BQ26220

在 BQ26220电池监控器 IC (库伦计数器)上、RBI 必须提供多大的电压才能为寄存器提供备用电源、从而实现绝对最小的电流消耗?  对于该寄存器备份条件、其他引脚应处于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatan、您好!

    RBI 引脚未连接到电源、仅连接0.1uF 电容器。 在休眠模式下、RAM 数据将保持不变、工作电流约为600nA。 有关此模式的说明、请参阅数据表中的第9页。  

    在休眠模式下、Vcc 应低于 POR 阈值(2.45V)。