This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138:发生中止时的复位范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916558/ccs-ucd3138-ucd3138-reset-range-when-an-abort-occurs

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

当我使用 UCD3138-PSFB 来设置中止功能时、我发现当有意生成中止时、会发生 IC 复位。

此时、PWM 信号被复位、但 ABRTESR 寄存器和 SYSESR 寄存器的值在复位后保持不变。

 

当发生中止等非法处理时、UCD3138的哪一部分将被复位?

 

当前已知的复位部件如下所示。

 

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生中止时不会复位任何内容、除非处理器也通过中止逻辑或中止处理固件进行复位。

    在这种情况下、除了您提到的寄存器外、几乎所有的东西都被复位。  所有外设都被复位至它们的缺省状态。

    RAM 内容不会被复位改变、并且大多数通用寄存器不会被复位初始化。  但是、某些通用寄存器由 ROM 代码初始化、并且也会更改某些 RAM。  这些寄存器是一个特殊情况、因为它们会告诉导致复位的原因。