This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930在重负载下放电、平衡功能弱开启

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916339/bq76930-bq76930-discharge-with-heavy-load-the-balance-is-weakly-turned-on

器件型号:BQ76930

你(们)好  

我的客户使用 BQ76930进行测试、并找到如下所示的查询。

BQ76930在重负载放电时遇到问题、平衡电路  在平衡电路上具有弱开路状态。  分析后、问题如下:

在重负载、电池电压下降的情况下、通过对电池的输入电阻进行采样、BQ 芯片 BAT-VC10X、VC10X-VC5X 和 VC5X-VSS 之间的电容将放电

输入电阻 RF 上的压降约为50mV。 压降与电容器的大小有关。 由于平衡的 MOS 使用低电压 NMOS、GS 之间的50mV 压降将使 MOS 具有弱电流。

想知道是否有任何解决方案来解决这个问题。

谢谢  

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不知道解决这个问题的方法。  对于 N 沟道 FET、所示的 Rin 电阻器上的电压将产生一个电压、该电压会在负载应用时将 FET 偏置到 Vgsth。  对于 P 沟道 FET、偏置电压将在负载释放时出现。 无论在哪种情况下、影响都很可能发生在电池组顶部、其中 Δ 芯电压乘以电池数量、而电容器尝试在 IC 输入端保持稳定电压。

    有一些折衷会影响行为。  典型负载的电池容量越大、电压偏差越小、但显然会对系统产生很大影响。   可选的 FET 灵敏度较低、但在可用的平衡电压下仍能实现良好的 Rdson、但它们都具有容差、并且没有理想的 FET。  对于高电流路径、允许具有高 Rdson 的较低灵敏度 FET 在较高电压(可用的 Vcell 而不是 Vcell/2)下控制具有较低 Rdson 的第二个 FET 是可能的选择、我们没有对这种电路进行说明。