This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21320-Q1:存在 shouln#39;t be 时的视在欠压锁定

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913389/ucc21320-q1-apparent-undervoltage-lockout-when-there-shouldn-t-be

器件型号:UCC21320-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21530

我之前使用过 UCC21530几次、对它非常满意、但对于新的应用、通道 B 由简单的15V 电源轨供电、而通道 A 则与该电源轨自举、从而为通道 A 提供约12-13V 的工作电压。 由于 UCC21530的最大 UVLO 为14.5V、因此该 IC 显然不适合。

在搜寻了一位之后、我发现了 UCC21320、其最大 UVLO 为9.2V、并订购了一些样片。 事实是、我在构建第一个硬件原型后才发现这个问题、因此这有一个额外的好处、就是容易陷入。

我已经将这个新芯片(UCC21320)放置在电路中、它的运行方式不是我希望的那样。 具有固定15V 电源的通道 B 工作正常、但具有自举电源的通道 A 工作正常。 我附加了一些波形来更好地解释(请原谅信号上的一些振铃、这是一种懒惰探测的症状、而不是一种真实现象)。

蓝色线迹显示了通道 A 的电源轨、当低侧(通道 B)开关打开且自举电源完成其工作时、电源轨从0上升至大约13V。 绿色轨迹线表示通道 A 的控制信号、显示了通道 A 的信号打开位置。 红色轨迹线表示通道 A 的输出... 什么也不做。

电源轨远高于 UVLO 阈值、那么什么结果呢?

为清楚起见、DT 引脚对地短路、DISABLE 引脚保持悬空。

任何见解都非常感谢、我不知道我是否错过了数据表中的细微差别。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    欢迎使用 e2e!

    从 UVLO 启动存在延迟。  有关更多详细信息、请参阅数据表的第7.5节"上电 UVLO 输出延迟"。 如果您让系统再运行几个周期、它应该可以正常工作。

    请告诉我们这不是问题。 如果这解决了您的问题、请按下绿色按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don、

    您好、Alexander、您是否有分享当地的阴谋? 我看到 VDD 以高 dV/dt 快速上升。 顺便说一下、水平轴是1us/div 吗? UVLO 延迟约为50us。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 我以为我会看,但显然我看不到树的木。

    UVLO 延迟正是我错过的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、谢谢。

    我会继续、因为它已解决。 请回复此消息、随意重新打开。

    Wei