This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:选择请求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125, TPS62745, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916429/tps62745-selection-request

器件型号:TPS62745
主题中讨论的其他器件:TPS62125TPS62175

尊敬的专家:

我的客户正在为4节锂锰电池电源应用选择降压转换器、他们的需求如下:

  • 15V 输入电压、3.3-5V 输出电压、>=300mA
  • 低 Iq (TPS62125对于它们来说太大)
  • 高效率  

我们是否有类似 TPS62745的超低 IQ 器件? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    TPS62125是符合此规范的良好解决方案。  TPS62175是一款更宽的 VIN 器件、在正常运行时可实现22uA 的更高 Iq、但在负载电流低于1mA 的情况下、您可以使用睡眠模式获得4.8uA Iq。  希望这会有所帮助。

    此致、

    模块