This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:在哪里连接智能电池组"T" pin?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916020/bq25710-where-to-connect-smart-battery-pack-t-pin

器件型号:BQ25710

您好的支持团队、

了解适用于智能电池组充电系统的 BQ25710。 电池组有5个端子、即 [+]、C、D、 T、[-] 且符合 SMBus v1.1标准。  

如果电池组电压降至欠压阈值以下、电池将在内部断开、电池组将进入关断模式并切断系统和 MCU 的电源。

为了退出关断模式、充电器必须"检测"电池组并提供"唤醒"充电电流。
这是通过检测安全信号电阻(0 < RSS < 575欧姆)来实现的、该电阻通过电阻接地为300欧姆的电池组"T"端子实现的。  


我的问题是、BQ25710上的电池组"T"端子连接在哪里?  








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享智能电池规格。 大多数客户通过嵌入式控制器(EC)处理温度。