This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:负输出软启动电容和 IAdj 连接

Guru**** 2385320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912344/lm2673-negative-output--softstart-cap-and-iadj-connections

器件型号:LM2673

需要从正到负设计方面的帮助。

我已经读取了 AN-1157。 原理图、图 6、显示了 Iadj 电阻器的一端和连接到-out 的 CSS (软启动)电容器。 如果以这种方式连接、则-out 的变化输出会改变编程值。 由于这些是编程组件、这些组件不应该保持与电源接地的连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    连接正确。  的所有内部电路

    降压稳压器以其"GND"引脚为基准。  如果是  

    反相降压/升压配置、"GND"引脚处于负极  

    Vout 电平。  因此、如果您需要控制器件、例如使用使能输入、

    您必须将其电平转换到系统接地。   

    用作 IBB 时、所有降压稳压器都是如此。

    随附的应用手册可能也很有用。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../1222.snva856.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很困惑…

    AN-1157第2节"设计注意事项" 规定:

    "因此、无需额外的电平位移和反转反馈信号即可正确调节负输出"

    请澄清。

    此外、

    正负转换器板是否仍可购买?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    没错;FB 不需要任何电平位移。

    仅当您需要控制器件时才需要电平位移

    外部控制器的数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

    问题:

    AN-1157中显示的正极到负极演示板是否仍可购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EE Tech、您好!

    不可以、该器件的 EVM 可用于执行此处所示的分析。

    必须适当注意如何连接到输入和输出。