This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:电路原理图检查-负输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915663/tps5430-schematic-check---negative-output

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件:LM337

尊敬的团队:

将 TPS5340配置为降压/升压时、TPS5340可输出负值。 TPS5340的输出是 LM337的输入。 当断开这两个器件时、它们正常工作、但一旦连接这两个器件(LM337此时无负载)、TPS5340将损坏。  TPS51940的设计是否有任何错误? 请帮助分析此问题吗? TPS5340的输入电压小于30V。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    器件损坏通常是由于 ABSMAX 违规造成的。

    如何建立连接?

    这是通过导线、某种跳线在两个 EVM 之间实现的吗?

    较长的导线和与其关联的电感可能会产生一些振铃。

    捕获故障的示波器图也可能是有益的。 确保分辨率足够。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我们发现 VIN 和 PH 引脚对地短路。 ABSMAX 违规似乎是原因。 但我们仍然有一个问题、即故障仅在连接 LDO 时发生。 在第一次测试中、5430没有负载、工作正常、但一旦5430的输出连接到 LDO、器件会迅速损坏。 为什么即使 存在 ABSMAX 违规、5430也能在无负载的情况下正常工作? 请帮您分析一下这个问题吗?

    这是客户的原理图、而不是 EVM 板。

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    VIN 到相位短路表示高侧 FET 上存在电气应力。

    IC 接地和 VIN 之间的电势差似乎为36V -(-18V)= 54V。

    VIN 的绝对最大额定值为40V。

    以下是可支持应用的60V 器件。 请通过适当的输入保护确保 absmax 有足够的裕度。

    此外、如果以下器件符合系统标准、请告知我。 在反相降压/升压应用中、平均电感器电流不等于负载电流。

    本应用手册将对您的设计很有用。

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf?ts=1592842866606&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/product/LMR36015

    https://www.ti.com/product/LM76002

    https://www.ti.com/product/LM76003