主题中讨论的其他器件:LM337
尊敬的团队:
将 TPS5340配置为降压/升压时、TPS5340可输出负值。 TPS5340的输出是 LM337的输入。 当断开这两个器件时、它们正常工作、但一旦连接这两个器件(LM337此时无负载)、TPS5340将损坏。 TPS51940的设计是否有任何错误? 请帮助分析此问题吗? TPS5340的输入电压小于30V。
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
将 TPS5340配置为降压/升压时、TPS5340可输出负值。 TPS5340的输出是 LM337的输入。 当断开这两个器件时、它们正常工作、但一旦连接这两个器件(LM337此时无负载)、TPS5340将损坏。 TPS51940的设计是否有任何错误? 请帮助分析此问题吗? TPS5340的输入电压小于30V。
谢谢、此致、
雪利
您好、Marshall、
我们发现 VIN 和 PH 引脚对地短路。 ABSMAX 违规似乎是原因。 但我们仍然有一个问题、即故障仅在连接 LDO 时发生。 在第一次测试中、5430没有负载、工作正常、但一旦5430的输出连接到 LDO、器件会迅速损坏。 为什么即使 存在 ABSMAX 违规、5430也能在无负载的情况下正常工作? 请帮您分析一下这个问题吗?
这是客户的原理图、而不是 EVM 板。
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
VIN 到相位短路表示高侧 FET 上存在电气应力。
IC 接地和 VIN 之间的电势差似乎为36V -(-18V)= 54V。
VIN 的绝对最大额定值为40V。
以下是可支持应用的60V 器件。 请通过适当的输入保护确保 absmax 有足够的裕度。
此外、如果以下器件符合系统标准、请告知我。 在反相降压/升压应用中、平均电感器电流不等于负载电流。
本应用手册将对您的设计很有用。
https://www.ti.com/product/LMR36015