This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电源多路复用器 IC

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2113A, TPS2115A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915944/tps2121-power-mux-ic

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2113ATPS2115A

您好!

对于我的应用、我需要在 USB 和电池电源之间切换。 IC TPS2121的最小输入电压为2.8V。 但对于我的应用、电池电压可能会降至2.4V。

是否有任何其他 IC 可提供2.4V 的最小输入电压和300mA 的最小输出电流?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    您的输入电压轨通常是多少? 选择2.4V 电池电压的情况是什么?

    TPS211xA (TPS2115A、TPS2113A)系列中的器件能够在一个低至1.5V 的输入上支持电压,只要另一个输入高于2.8V。 这是为了有效地为器件供电并提供正确的内部基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将5V (更高优先级)的 USB 电源用作主电源。 在这种情况下、如果 USB 电源不可用、则电路由3V 电池供电。 但在使用特定时间后、电池电压可能会降至2.4V。

    我有一个升压转换器作为下一级、它为电路保持3V 的恒定输出功率。

    是否有任何其他 IC 或方法可以在 USB 和电池电源之间切换?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    目前、TI 没有只能由2.4V 电源供电的 PowerMUX。

    可以使用 PowerMUX 的负载开关。 该系统需要更多布板空间、与 PMUX (速度方面)相比、开关功能可能有所不同、但它确实支持更低的电压。

    请参阅以下应用手册、因为它描述了带有负载开关的 PMUXing: https://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf

    一个主要考虑因素是、在构建此系统时、不能使用具有集成式快速输出放电(QOD)功能的负载开关。