This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:数据表中的启动时间之间的差异是什么

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62861, TPS62063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913730/tps62861-what-the-difference-between-startup-time-in-datasheet

器件型号:TPS62861

您好!

客户希望找到输入电压和输出电压之间延迟较小的器件。 VIN=5V、Vout=3.3V、Ioutmax=500mA。 EN 通过分压器与 Vin 连接。 输入电压和输出电压之间的延迟应小于500us。

我检查 TPS62861、

哪个是 Vin 和 Vout 之间的延迟、0.2ms 或1000us?

当我想在输入电压和输出电压之间找到延迟较低的降压或 LDO 时、我应该检查哪一项特性? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    如果从输入电压到输出电压之间的时间是 EN 高电平到输出电压95%之间的时间、则应将开始开关的延迟和软启动时间相加。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    图6中的 tstartup 等于"内部固定软启动时间"加上"EN 高电平到开关延迟的启动"? 最大1.2us?

    我的天、这不符合客户的要求。

    当我想找到 EN 和 Vout 之间延迟较低的降压或 LDO 时、它应该具有什么功能? 软启动? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    对于您的应用、Vin = 5V;Vout = 3.3V;Ioutmax = 0.5A;启动时间<= 500us。 我可以推荐  具有3.3V 固定输出电压的 TPS62063。 它的启动时间为500us。

    启动时间较短的转换 器是100us 下的 TPS62237、但峰值输出电流为0.5A、根据您的设计规格、这不会产生太大的裕度。

    此外、关于软启动特性、转换器软启动的原因是启动时的浪涌电流更低、这实际上会增加启动时间。

    当寻找具有特定启动时间的器 件时、请始终检查启动时间、这是一些数据表中的"从有效 EN 到达到 VOUT 95%的时间"。启动延迟(从 EN 高电平到开关延迟的启动)和软启动时间的总和。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    我是否成功回答了您的问题、或者您是否仍然对该主题有一些不确定之处?

    此致、

    Davor