This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:DIM 引脚内部上拉电流能力

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916516/tps92511-dim-pin-internal-pull-up-current-capability

器件型号:TPS92511

您好!

在"7.3.10 PWM 调光控制"部分中、提到了典型值。 与 DIM 引脚上的内部上拉相关的40-90uA 电流。

什么是最小/最大展频? 我们希望添加一个下拉电阻、以在 MCU 启动时保持器件关闭、但不能说10倍因素是否过于保守、而2倍的风险过高。

但斯克要提前很多时间

祝你度过美好的一天

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    我会使用+/- 50%、2X 是安全的、90uA 时为2倍、小于0.44V 时、R 值为2.4k Ω。  由于 TPS92511 DIM 是电流源、因此可以降低功耗、并且功耗不会真正发生变化。  它将受到电流源的限制、因此零欧姆也很好。

    此致、

    Irwin