This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057是否适用于负载共享设计?

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS40057, TPS40054, TPS40055, TPS40050, TPS40051, LM5143, LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913158/tps40057-is-the-tps40057-suitable-for-load-share-designs

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件:UCC29002TPS40054TPS40055TPS40050TPS40051LM5143LM25145

您好、德州仪器、

我想将 TPS40057控制器用于当前项目。 此项目必须具有使用此控制器的负载共享功能。 我计划使用 SLUA311应用手册图2中给出的类似电路、使用 UCC29002来控制负载共享。 但是、应用手册中有一条声明、说明"负载共享多个模块需要每个单独的模块启动至预偏置负载、而不是支持输出的其他模块提供的灌电流"。

根据 TPS40057的数据表、它可以通过 Vo 预偏置进行拉电流和灌电流。 这是否意味着 TPS40057不适合负载共享应用? 以下描述对我来说非常不清楚、您能 帮助解释以下详细信息吗?

•TPS40054仅供源设备使用
•TPS40055拉电流和灌电流
•具有 VO 预偏置的 TPS40057拉电流和灌电流

谢谢、此致、
切斯特