This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:此充电器是否支持超级电容器应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916314/bq24450-can-this-charger-support-super-cap-application

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: bq24640

大家好、  

我们的 BQ24450可以支持超级电容器应用吗?

或者、我们是否有用于超级电容器的更高输入电压充电器?

输出电压约为30V、充电电流为5A/6A

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我们不建议在此处使用 BQ24450、因为线性充电器的电压/电流非常高。  导通元件上的损耗和热上升是一个问题。  
     
    bq24640是开关充电器替代产品、但最大输出电压为26V。  
     
     
    最棒的