This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606充电查询

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916320/bq25606-bq25606-charge-query

器件型号:BQ25606

你(们)好  

我的客户使用 BQ25606进行设计、如果有疑问、您需要帮助。

当使用5V 输入电压为3节并联电池充电时、状态引脚会闪烁、 如果电压增加到5.4V、则可以开始充电。  

当移除2节并联电池时、仅为单节电池充电、它可以在输入为5V 时正常充电。

为什么它无法在5V 输入时为3节并联电池充电?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    充电器基本上是一个降压 DC-DC (降压)转换器。 它要求输入电压高于输出电压、并为正常运行留出一定的余量。 最大占空比规格是决定固定输入电压下最大输出电压的因素之一。 用户应通过正确设置 VINDPM 和 IINDPM 阈值来避免其应用中的最大占空比操作。 有关详细信息、请参阅在为电池充电时从电源获取最大功率(www.ti.com/.../slyt569.pdf)。

    谢谢、

    宁。