This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:进入选项关断模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915882/bq3050-entering-options-shutdown-mode

器件型号:BQ3050

您好!

在我们已发布的其中一款产品中、我们观察到电池组进入关断模式、但未满足定义的所有条件。

我们已设置 [SHUTV]= 1。

关于 bq3050技术参考、这意味着当最小值(CellVoltage4..1)<=电池关断电压和电流<=0持续一段关断时间时、进入关断模式
电池组电压< AFE 关断电压阈值。

是最后一个和应该是或吗? 电池组在一节电池电压<=电池关断电压时进入关断模式、即使电池组电压仍高于 AFE 关断电压?

或者是否有任何其他路径进入关断模式?

我们观察到电池组进入关断模式、即使电池组电压远高于 AFE 关断电压。

谢谢、

Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,正确的是,进入关断模式时,最大错误跳转至100%?

    谢谢、Sabrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我将与固件团队核实、并让您知道他们的说法。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    固件团队已验证 TRM 可能是正确的。 电池组电压不是电池组电压、当 FET 关断时、电池组电压将下降。 电池组电压< AFE 关断阈值参数主要用于检查电池低于阈值时是否存在充电器、以便在不进入关断状态的情况下为电池充电。

    此致、

    Wyatt Keller