This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:12V 至-12V/1.5A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915425/tps63710-12v-to--12v-1-5a

器件型号:TPS63710

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

客户有12V 输入电压、希望有-12V/1.5A 输出。

这里有更多合适的器件吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输入电压的范围是多少? 您是否还可以提供效率、占用空间或您所需的任何特定功能等更多要求? 此外、您是否愿意在反相降压/升压配置中使用降压转换器(取决于您指定的输入电压范围)?   

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amod:

    感谢您的输入。 您可以列出您拥有的解决方案、我可以与工程师进行双次检查。

    输入电压的范围是多少?  12V+-5%

    您是否还可以提供效率、占用空间或您所需的任何特定功能等更多要求?   

    尽可能简单、器件数量最少、这一点值得赞赏

    此外、您是否愿意在反相降压/升压配置中使用降压转换器(取决于您指定的输入电压范围)?   客户以前试过、但似乎在一个 IC 中不能支持高达1.5A 的电流。

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS63710是一个不错的选择、但输出端支持1A 电流。 其他选项、例如降压到 IBB、但随后将需要电平转换器作为示例、这将增加器件数。 除了 https://www.ti.com/tool/PMP4369 之外、我在参考设计中没有看到经过测试的12V->-12V 1.5A 工作电流、希望这有所帮助。

    此致、

    模块