This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952的电池尺寸实际限制

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916159/bq76952evm-practical-limits-to-cell-sizes-for-the-bq76952

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76952

只是想根据有关电池容量和平衡的实际问题进行触摸。 在需要转向外部平衡 FET 之前、我可以达到多大?

目前、我使用的是 LFP/3.2V 电池、每个电池的电流为6.5Ah。 但它们越来越大、我正在考虑进行一些合作。 您对单个 BQ76952芯片上的安时容量有什么建议吗?

是否有在启用电池平衡的情况下器件可用的更新?  

提前感谢、Brent。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    如果使用内部平衡、电池平衡电流将约为50mA。 这是假设推荐的20欧姆电池输入电阻器和25欧姆的典型电池平衡输入电阻。 每个电池上的电压为4.2V 时、稳定状态为~65mA:4.2/(20+20+25)。 由于所有测量的器件占空比都较低、因此实际电流会更低、假设为50mA。 由于您使用的 LFP 为3.2V、因此电流将低于40mA。

    平衡可以配置为仅在充电期间发生(许多应用选择仅在充电期间进行平衡、而不会在从充电器断开时浪费任何能量)、也可以配置为在休息期间实现平衡。 您可以根据预期的不平衡大小计算平衡时间。 如果需要平衡多个电池、这还取决于串联电池的数量。

    对于需要同时平衡多少节电池并进行内部平衡、还需要考虑功耗因素。 对于您的电池、每个平衡的电池的功耗(R*I^2)约为40mW。 该器件具有66C/W 结温与环境热阻 J 同时平衡8节电池的功耗约为320mW、这将使结温上升约21°C。

    当前可用的原型未启用电池平衡。 具有平衡功能的器件将于2020年第3季度上市。

    此致、

    Matt