This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:具有12V 输出的隔离式非同步反激式配置符合 EMI 标准

Guru**** 2766835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TPS23750, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915103/tps23730-emi-compliance-for-isolated-non-synchronous-flyback-configuration-with-12v-output

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TPS23750TPS23755

您好!

我们喜欢在具有12V、1A 输出的隔离式非同步反激式配置中使用 TPS23730、如参考设计 slvu160中所述。 非同步配置对同步配置的 EMI 行为是否有负面影响? 您是否有此配置的 EMI 报告、如指南行 slua469中的报告?

此致

Janis Sarikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Janis、

    感谢您关注 TI PoE 解决方案。  

    对于12V 反激式器件、我始终建议通过 SYNC 使用二极管整流(非同步)、因为我们发现同步反激式器件在5V 和更低电压下的效率更高、而二极管在更高电压下更好地阻断反向电流。 因此、无论 EMI 性能如何、如果您设计的是12V 反激式、我建议采用二极管整流。  

     slua469 是一篇有关 EMI 的论文、所讨论的原理可应用于比 TPS23750更多的器件。  

    另请注意、TPS23730是我们的高功率器件之一、功率高达50W。 由于您的功率仅为~12W、因此我建议使用 TPS23755或 TP23753A。 这两款器件都具有可供您查看的12V/1A 设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您对 EMI 性能的答复以及 TPS23730的提示。

     TPS23730参考设计中的变压器尺寸似乎比 TPS23750中使用的尺寸更小、这对我们来说可能更好。  

    此致  

    Janis Sarikas