This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089芯片

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913536/tps61089-tps61089-chip

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件: TPS61022

我们使用 TPS61089为2A/5V 设计了升压转换器。 在测试过程中,我们只得到1A/5V 的电流,超过1A 的电压就会下降。 我们尝试增加/降低开关频率、但无法满足输出电流额定值2A、并且每次输出电流不一致(一次测试会增加电流 、第二次测试期间会出现相同的问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的输入电压是多少?电源的最大输出能力是多少?

    您的选择是什么?请您与我们分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 为3.7V 标称电压和4.2V 最大电压/6600mah 电池、安全模式下的最大偏置能力为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

      我们正在等待您反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 IO=1A 时、请检查输入电压、当 IO=1A 时、我猜电池电压会降至极低的值、当 IO=2A 时、Vin 会降至2.7V 以下并触发 UVP。

    顺便说一下,当 Vo=5V/Io=2A 时,Iin=5*2/eff./Vin=2.9a>2A,但实际上该电池仅支持2A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

        TPS61089 设计中还面临一个问题  

          当使能端为高电平时        VOUT=5V

               enable=Low (GND)  Vout=3.7V (我们要求在关断模式下为0v)

             是否有任何与 TPS61089等效的引脚对引脚和封装(它必须在关断模式下提供0v、与 TPS61089相同的输入和输出规格)

        注:   

           输入电池电压=4.19V,

           电阻 b/w 使能引脚到 GND=720k Ω

           TPS61089EVM 中也存在相同问题。

    谢谢、此致、

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya-San、

    TPS61089没有真正的断开功能、因此、当 EN 为低电平时、Vo=Vin-VF、其中 VF 是高侧 FET 体二极管的压降。

    因此、您需要找到具有真正断开功能的 IC。 TPS61022适合您的应用。