This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54316:选择输出滤波器组件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54316, TPS54311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913856/tps54316-choosing-output-filter-components

器件型号:TPS54316
主题中讨论的其他器件: TPS54311

大家好、我在了解有关选择输出电容的步骤时遇到了一些问题。 我一直遵循"通过 TPS54316同步降压稳压器使用 TPS54311进行设计"指南。

从等式8中、我得出结论、输出电容应低于24、6欧姆、使用 L_OUT = 3.3 µH 且 F_SW = 550 KHz。 TPS54316用于从5.0V 生成3.3V 电压

我不太理解这些图。 根据公式8、我应该选择 ESR 低于24.6欧姆的电容器、但图中显示我应该选择 ESR 大约为20m 欧姆的电容器。  

我应该使用什么输出电容器?

此致、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我建议您检查计算结果、因为 ESR 为24.6欧姆、非常高。 我自己使用您的规格和3%的纹波电压计算公式8、ESR 的值要低得多。 此外、必须注意的是、公式8为您提供了电容器 ESR 的最大值、以便实现您的电压纹波规格。 但是、这些图也非常重要、因为它们告诉您要选择哪种电容器(在电容和 ESR 方面)以实现稳定的闭环 (这些图为您提供了建议的电容器规格、以便实现45度的相位裕度-这被认为是稳定的)。

    因此、您应该选择一个同时满足公式8以及 《使用 TPS54311至 TPS54316同步降压稳压器进行设计》中的图3至图7的电容器。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变量 和功能
    输入电压 5.
    输出电压 3、3
    F_SW 550000 550 kHz
    I_OUT (最大值) 3. A
    C_IN (去耦) 0、00001 10. µF μ A
    V_IN (最大值) 5、136363636
    L_OUT 0、0000033 3、3 µH μ A
    ∆V_pk-pk (最大值) 0、02 20. MV

    这些是我用于计算 ESR 的变量、这里有什么东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    我的计算结果显示 ESR 为0.0235欧姆、但您应该仔细检查自己。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davor、

     

    您对计算正确,它们以系数1000....关闭  

    电容器的最大电容是多少? 我能否在10µF Ω 以上的电容器上选择一个电容器、同时仍按照指南中的图片进行操作?

     T525B476M006ATE080是否是47µF Ω 和80m Ω 的理想选择?

    µH 我将电感从3.3 μ H 增加到5.8 μ H、同时 µH 两个电容器、我应该得到40m Ω 的 ESR、该值低于计算值43,3m Ω、对吧?

    此致、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    实际上、我不能推荐这些元件、因为对于这个器件、从图中可以看出、输出电容必须大于100uF、因为对于几乎所有图、x 轴实际上都是从该值开始的。 如果您希望在使用5.8uH 电感的同时选择电容和 ESR、则应使用下一个最低电感(4.7uH)的图形。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜是另一个错误、我们通常不会说我来自哪里、1、000 = 1000。 我想图的中间是1µF。  

    我还 µH 使用6.8 μ H 电感器来提高 ESR 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    您在选择合适的输出电容器时是否仍然存在一些不确定因素?

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达沃!

    我 µF 的 TPSV108M006R0040似乎是一个不错的候选器件、即1000 μ H 和40m Ω ESR、您认为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    查看 使用 TPS54311至 TPS54316同步降压稳压 器进行设计中的图形以及电容器的规格、应该是一个不错的选择。

    此致、

    Davor