请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG34XX-BB-EVM 主题中讨论的其他器件: LMG3410EVM-018
您好!
我目前正在为 直流/直流转换器应用开发 LMG34XX-BB-EVM 和 LMG3410EVM-018。 从原理图中可以看到、AGND 和 PGND 通过 R9连接。
是否可以移除 LMG34XX-BB-EVM 上 AGND 和 PGND 之间的 R9以在模拟域和电源域之间提供隔离? 它是否会影响电路板的性能?
谢谢你
Murat