This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG34XX-BB-EVM:LMG34XX-BB-EVM AGND 和放大器;PGND

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG34XX-BB-EVM, LMG3410EVM-018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916232/lmg34xx-bb-evm-lmg34xx-bb-evm-agnd-pgnd

器件型号:LMG34XX-BB-EVM
主题中讨论的其他器件: LMG3410EVM-018

您好!

我目前正在为   直流/直流转换器应用开发 LMG34XX-BB-EVM 和 LMG3410EVM-018。 从原理图中可以看到、AGND 和 PGND 通过 R9连接。

是否可以移除 LMG34XX-BB-EVM 上 AGND 和 PGND 之间的 R9以在模拟域和电源域之间提供隔离? 它是否会影响电路板的性能?

谢谢你

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    当您使用 LMG3410EVM-018时、由于子卡上的故障和 IN 引脚是隔离的、因此可以移除主板上的 R9。 在这种情况下、电路板性能不应受到影响。

    但是、对于其他情况、例如使用我们的 R150子卡、其中低侧未隔离、则 R9将在 AGND 和 PGND 之间提供连接、因此两者之间的接地电位将较小。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您提供信息。

    Murat