This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:LM2679:

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916243/lm2679-lm2679

器件型号:LM2679

尊敬的电源设计专家

我们使用 LM2679来驱动 TEC 模块、TEC 的电阻在1欧姆范围内、但数字不一致、因此我们将输出电压设置为高电平、在该设计中接近10V。  我们使用 LM2679的电流限制功能将输出限制在6A 左右。 它工作了一段时间。 但最近、我们注意到系统具有与 TEC 导通相对应的特殊噪声。  

假设将 R125驱动至1.21V。

此类应用是否会期望噪声高于标准(无电流限制触发器)使用?

是否推荐这种设计?  

在正常工作条件下、是否存在使用电流限制的任何其他缺点。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    OCP 功能可保护器件不会在过流情况下损坏。 它由比较器进行内部触发、因此速度快、但不是很稳定。  当正常电流稳定时、输出通过 OMAP 进行调节、OMAP 是一个稳定的系统。  

    因此、我们不建议您在器件的故障条件下长时间工作、您还需要注意 L2的额定电流和高于 OCP 值的饱和电流、尽管它可能会在 OCP 条件下饱和、从而损坏电路。

    谢谢

    李丹尼尔