This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:引脚 AC1和 AC2上的最大电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916153/bq51013b-maximum-voltage-on-pins-ac1-and-ac2

器件型号:BQ51013B

您好!

QI 处于活动状态时、引脚 AC1和 AC2上的最大电压是多少?

我们将需要在当前项目中使用齐纳二极管保护这些网络、但我需要该电压来选择正确的钳位二极管。

此致

朱利亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giuliano

    AC1和 AC2的最大额定电压为20V。

    另请注意、当 RECT 引脚电压达到15V、钳位 MOSFET 导通且 EPT 发送到时、OVP 保护处于激活状态  
    TX。