请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 大家好、
您是否会检查我们是否具有<=+/-1%(整个温度范围)的输出精度单输出汽车降压控制器?
输出电流> 10A、输入电压范围为8-17V。
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否会检查我们是否具有<=+/-1%(整个温度范围)的输出精度单输出汽车降压控制器?
输出电流> 10A、输入电压范围为8-17V。
谢谢你。
此致、
艾伦
您好、Allen
对于可调节宽输入电压控制器解决方案,我们可以在整个温度范围内实现1%的最佳基准精度。 客户可能需要使用具有 OMAP 的外部高精度基准来调整 FB、以满足低于1%的精度要求。
顺便说一下,客户希望所有温度范围内的产品都满足+-1%的要求,或者只希望一个产品满足所有温度范围内的+-1%的要求,这取决于该产品的设定点?
如果是单个产品、则所有温度下的基准温度漂移都将为0.3%。
如果是所有产品、客户需要考虑输出调节可能会比基准精度差
另外一件事是客户如何处理负载瞬态? 导致 Vo 将超出+-1%