This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:LP8555升压转换器的升压转换器能否以 DCM 模式运行?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916036/lp8555-can-the-boost-of-lp8555-boost-operate-in-dcm-mode

器件型号:LP8555

LP8555数据表建议在大多数应用中电感应介于4、7uH 和6、3uH 之间、电流为3、1A。 然而、在 L=4、7uH 的应用中 、我发现电感峰峰值纹波电流与平均电感电流 ΔiL (PP)/Il≃20%之间的比率。  LP8555必须在 DCM 模式下运行? 我是否必须增大电感值才能在 CCM 模式下运行?   

条件:

我使用 LP8555驱动连接到组 A 升压转换器的2串6个 LED,以及连接到组 B 升压转换器的2串4个 LED。

ILED 最大值= 60mA (我以并行方式连接两个通道 以达到60mA)  

L=4、7uH、 f=1MHz

VIN=4.2V - 5.5V  VF (肖特基二极管)=0.5V

VOUT1 (max)=VF_LED*(NB LED)=2、39*6=14、36V Iout1 (max)= 120mA (升压组 A)  60mA/串 LED

 VOUT2 (max)=VF_LED*(NB LED)=2、39*6= 9、56V Iout2 (max)= 120mA (升压组 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kouassi、

    LP8555可在 DCM 模式下工作。

    如果您必须在整个 VIN 范围内以 CCM 模式运行、则需要更大的电感器。

    BR、

    Robin