This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:1200kHz 模式设置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916175/tps56c215-mode-setting-for-1200-khz

器件型号:TPS56C215

大家好、

我们希望为 TPS56C215设置1200kHz 开关频率、但发现 Webench 的建议设置与数据表中的设置不同、如下所示。
您能不能评论哪一项是正确的? 谢谢!

Webench 参考设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

Webench 设置:

数据表设置:

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、数据表应该准确、我认为 webench 也应该正确、因为 MODE 引脚由带电阻分压器的 VCC 比率决定、实际上它应该是一个容差。 您可以运行模型来检查频率右键或不双击。 但对于原理图设计、建议遵循数据表、接近表值。

    裕昌