This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:标记是否为 UCC27524?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916104/ucc27524-are-markings-a-ucc27524

器件型号:UCC27524

当我向芯片施加电源时、它消耗的电流超过50mA。 我没有负载、并且芯片变热。 这发生在前两个芯片上。 芯片上的标记是6BAHJDM E4 27524、并且它有一个 TI 标识。 这是 UCC27524吗?  UCC27524上的 IDD 额定电流为100微安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    假设无负载且芯片处于待机模式、从电源汲取的电流应约为 VDD / 200k 欧姆。

    请根据第7.5节中指定的偏置电流测试条件确认您的设置。

    此致、

    -Mamadou