This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:感测电阻分压器尺寸和布局

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916045/lm5069-sense-resistor-divider-size-and-layout

器件型号:LM5069

 我们希望使用数据表中描述的电阻分压器方法来获得更精确的感应电阻器。

该设计将能够在感应电阻器上消耗17A 电流。  我想知道您建议为 R2和 R1使用的电阻器大小是多少。

我们使用 LM5069计算器工作表选择了 RSNS =4m Ω R2=2 Ω、R1=8.2 Ω。

 

您是否有一个实现感测电阻分压器的建议布局示例?

下面是建议的布局、其中采用了感应电阻分压器。

谢谢、

Bill