This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:如果芯片在升压模式下工作时将输入电源连接到 VBUS 引脚、会发生什么情况?

Guru**** 2810875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914982/bq25606-what-happens-if-a-input-power-is-connected-to-the-vbus-pin-while-the-chip-is-working-in-boost-mode

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616BQ25619

您好!

我想使用 BQ25606设计电池系统。 当未连接交流适配器时、该系统必须通过单节18650锂电池提供5V/500mA 的负载供电。 连接交流适配器时、此负载必须由交流适配器供电、而电池也必须由交流适配器充电。

在阅读数据表时、我了解到 BQ25606升压转换器的输出是 VBUS 引脚、该引脚与输入电源相同、可为电池充电。 因此、我想知道 当 BQ25606在升压模式下工作并且在 VBUS 引脚上连接了交流适配器时、它将会有什么行为。

请帮帮我。

谢谢、

Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉尔多、

    我们正在着手进行这项工作、并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ning、

    此外、我想了解其他问题:

    1) 1) PMID 和 RBFET 在降压模式(电池充电)和升压模式下如何工作?

    2) 2)是否可以在升压模式下使 RBFET 关闭(VBUS 关闭)、并在升压模式期间在 PMID 引脚上获得5V/1.2A 输出?

    我上面的问题与我的应用有关、我打算连接 PMID 引脚中的负载、 当交流适配器不存在时、我希望在 RBFET 关闭时将负载的升压电源连接到 PMID 引脚、以避免电流泄漏到电路板上的输入连接器。 当有交流适配器时、RBFET 必须位于 PMID 引脚中的允许电压上、并在降压转换器为电池充电时为我的负载供电。 如何使用 BQ25606实现这一理想行为?

    此致、

    Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geraldo:

    请在下面的文本中查看我的答案:

    1) 1) PMID 和 RBFET 在降压模式(电池充电)和升压模式下如何工作?

    对于 BQ25606、在升压模式下、当启用升压时、RBFET 完全导通。 充电模式也是如此。  

    2) 2)是否可以在升压模式下使 RBFET 关闭(VBUS 关闭)、并在升压模式期间在 PMID 引脚上获得5V/1.2A 输出?

    BQ25616无。 我建议 BQ25619具有 PMID 输出和 RBFET 关闭功能。  

    我上面的问题与我的应用有关、我打算连接 PMID 引脚中的负载、 当交流适配器不存在时、我希望在 RBFET 关闭时将负载的升压电源连接到 PMID 引脚、以避免电流泄漏到电路板上的输入连接器。 当有交流适配器时、RBFET 必须位于 PMID 引脚中的允许电压上、并在降压转换器为电池充电时为我的负载供电。 如何使用 BQ25606实现这一理想行为?

    是的、BQ25619可以满足您的要求。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪茂先生、您好!

    非常感谢您的回复! 感谢您的建议!

    关于 BQ25606的另一个问题是、如果 RBFET 始终开启、如果我在升压模式期间插入电压大于5V 的直流适配器、会发生什么情况?

    您好!

    Geraldo Gomes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好、是的、RBFET 始终开启。 如果您施加的电压未触发约为6.4V 的 OVP、升压转换器将保持开启。 VBUS 无法检测适配器插件。 对于 BQ25619、由于 RBFET 在升压期间关闭、因此转换器将在此情况下从升压模式切换到充电模式。