This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:我正在寻找可对超级电容器进行充电和放电的备用 IC

Guru**** 2797445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915845/lm5170-i-am-looking-for-a-backup-ic-that-can-charge-and-discharge-supercapacitors

器件型号:LM5170

您好!

我正在寻找一个可对超级电容器进行充电和放电的备用 IC。
通常、在为系统侧提供5V 输入电源的同时、超级电容器充电时的电压降至4.5V。
当输入电源被切断时、使用超级电容器的功率将5V 电压升压至输入电源。
Maxim 似乎有一款名为 MAX38888的产品、我认为它可以满足我所设想的规格。
我认为 LM5170适用于 TI 产品、但 LM5170是否符合我的规格?
还有其他好产品吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji@PAN、

    感谢您提出问题并考虑使用 LM5170。  

    您的系统的最大功率是多少? LM5170专为高功率(500W)系统而设计。 如果您的系统功耗很低、我觉得 LM5170将会是致命的。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett