This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:支持四相升压控制

Guru**** 2584365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915502/lm5122-support-4-phase-boost-control

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5170

大家好、

我的客户正在设计支持48V 双向输入和输出的 BBU

它正在考虑使用 LM5122、我们是否可以检查它是否支持四相同步升压控制?

或其他合适的器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    LM5122已用于 具有四相升压功能的设计、但我尚未看到它用于支持双向输入和输出。 如果您需要双向输入和输出、请查看此 使用 LM5170的参考设计。

    谢谢、

    Richard