This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:电路建议

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915947/tps2372-how-about-the-suggest-for-circuit

器件型号:TPS2372

我是否可以让 TPS2372的建议电路在输出电压为12V 且频率为 10 GHz

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有任何使用 TPS2372的12V 参考设计。 但是、它可以连接到具有12V 输出的直流/直流转换器、我们有许多这样的器件。 什么功率级别?

    此外、我假设10GHz 适用于您的数据? 请在我们的 PHY 论坛上发帖、该团队可以帮助您选择最佳产品。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师