This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:有关 TPS22810#39数据表中 QOD 下降时间设计要求的问题

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915933/tps22810-question-about-qod-fall-time-design-requirements-in-tps22810-s-datasheet

器件型号:TPS22810

大家好、我将使用 TPS22810作为负载开关。

在阅读数据表后、我不了解什么。

表1. 是数据表的 QOD 下降时间表。

下面是"在上面的示例中、我们必须将该电源轨的下降时间设置为4ms。  

请参阅表、如果输入电压为12V 时的下降时间为4ms、则 CL 的值约为10uF。 (4500us 时为10uF = 4.5ms)

但在数据表中、他们选择了22 μ F 的 CL。

那么、我认为这将使下降时间大约为10ms。

我是否理解有问题?

此外、

人们通常使用什么值来实现所需的下降时间和最大浪涌电流?

根据负载电流或任何参数、是否有任何类似下降时间和最大浪涌电流的经验法则?

(例如,通常情况下,选择降压转换器的电感器纹波电流为30%。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seokmin、

    欢迎使用 E2E!

    感谢您指出这一点! 这实际上是文档中的一个拼写错误。 如表4所示、所需的下降时间为20ms、而在等式4中、它们也使用20ms。

    需要记住的是、下降时间不仅取决于输出电容器的值。 您可能会注意到、与表1相比、在20ms 的下降时间内、CL = 22uF 电容器也没有太大意义。 这是因为表1包含 QOD 直接短接至 VOUT 时的下降时间、这意味着它们仅通过内部电阻对电容器放电。 添加一个外部电阻器将通过增加下拉电阻来改变下降时间。 第10.5节中的示例旨在展示如何使用外部电阻器来更改下降时间。

    由于不同的系统具有不同的要求、我无法想到通常用于所需下降时间或浪涌电流的 CL 值。 在浪涌电流/下降时间方面、需要考虑几个参数、您可以通过几种方法来实现这一目的。

    • 浪涌电流:
      • 公式9:从您的要求开始、并根据需要调整其余变量。 例如、多个系统 A 具有所需的上升时间/压摆率以及所需的输出电容、您可以检查浪涌电流是否会超过器件的绝对最大电流规格。
      • 公式3:要获得浪涌电流所需的压摆率、请选择 CT 电容值。 该公式对 CT>1nF 有效。
    • 下降时间:
      • 公式1:这是 QOD 电阻的值。 如果未使用外部电阻、则 RQOD = RPD。
      • 公式2:RC 随负载电容和负载电阻衰减。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles