This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:1.235V 基准电压容差

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916031/lp2951-q1-tolerance-on-1-235v-ref-voltage

器件型号:LP2951-Q1

大家好、  

我的客户正在使用 LP2951-Q1、他们缺少1、235V 基准电压的容差。  

请提供此信息吗?  

谢谢。  

奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    您可以为此使用输出电压容差。

    谢谢、

    斯蒂芬