This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640EVM:包容式边缘连接器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915997/lmr33640evm-female-edge-connector

器件型号:LMR33640EVM

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找可用于 LMR33640EVM 的包容式边缘连接器。  EDAC 的307-020-500-202是否适合这种情况?

或者您可以推荐的任何其他边缘连接器?

LMR33640EVM 电路板厚度0.062英寸厚吗?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    请允许我获取我们的验证团队用于与此板配对的边缘连接器的器件型号。

    EVM 标准是4层 PCB 的65MIL (1.6mm)+/- 10%电路板厚度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我们分别用于12位置和10位置 EVM 的边缘连接器。

    2x10边缘连接器

    Sullins

    EBM10DRSD-S288

    边缘"扩展卡"、用于2x10位置。

    2x12边缘连接器

    Sullins

    EBM12DRSD-S288

    用于2x12位置的边缘"卡扩展器"。