This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:当电流高于4A 时、LM5116无法工作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915883/lm5116-lm5116-could-not-work-when-current-above-4a

器件型号:LM5116

尊敬的团队:

当客户将 LM5116用于48V~57V、5V 输出电压、Iout=10A 的应用时、客户会发现当电流大于4A 时、输出电压将降为0。 我附上了原理图和 PCB、希望您能提出一些建议。

e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_TEST.pdf

e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_TEST_5F00_PCB.brd

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    我经常发现这种行为与限流输入和/或降压踢进的电流限制有关。

    确保输入可以为降压转换器提供所需的输入电流。

    此外、为了证明降压转换器不会限制电流、请确保为所需(峰值)电流限制选择适当的 R_s (感应电阻器)。