This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:长时间运行后的安全特性

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914848/lm2576hv-faliure-after-running-for-long-durations

器件型号:LM2576HV

您好!

我们正在 其中一个电路板中使用 LM2576HVT-ADJ、在客户工厂运行数月后、1000个电路板中有10个报告为稳压器故障。

 输入:- 40至50V

输出:- 27.3V

电流:- 2.5A

 根据我们的分析、我们发现当出现交流损耗时、我们通过  将引脚5 (开/关)拉高来关闭 LM2576HVT、并且该电路板可与电池电源(24V)配合使用。

由于  没有隔离、Battery 电压(24V)是 LM2576HVT 的输出引脚/输入的反馈。 它是否会导致寄存器工作出现任何问题?

e2e.ti.com/.../U23_5F00_regulator.pdfAttaching请查看原理图、如果可以、请告知我。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    在循环通电的情况下、稳压器在故障发生后是否工作或是否具有破坏性?

    如果更换 IC、器件是否正常工作?

    设计验证是否确保输入端不超过器件 ABSMAX?

    输出滤波电感器的器件型号是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 建议为 D19使用肖特基二极管、以便在器件 HS 体二极管(从 VIN 到 SW)由于 VIN 是低于 VOUT 的二极管压降而正向偏置时、最大限度降低器件功耗。

    肖特基低正向电压使大部分电流能够通过它、而不是体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的回复、以下是您询问的详细信息。

    在循环通电的情况下、稳压器在故障发生后是否工作或是否具有破坏性?

    • 否、IC 在下电上电后不工作。

    如果更换 IC、器件是否正常工作?

    • 是的、它在更换新 IC 后可以正常工作

    设计验证是否确保输入端不超过器件 ABSMAX?

    • 我们的最大输入电压电平为50V

    输出滤波电感器的器件型号是多少

    • P/NO:- IIHB3EB331K (电感器、电源、330UH、10%、4.5A、磁鼓、RAD)

    感谢 advacne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    对问题的回答很有帮助。

    器件故障的常见原因是器件过载、过载意味着通过器件施加的功率超过了器件表征的绝对最大值和建议条件。

    取决于系统设计、但通常建议在输入端放置某种形式的输入电压保护、即 TVS 二极管

    此外、我还看到了您的二极管器件型号 IHB3EB331K、查看数据表规格、它的额定直流最大电流为3.2A。 我推测它是铁氧体磁芯电感、其饱和曲线在饱和点上方滚得非常硬。 我认为饱和点可能是4.5A? (无法在数据表中找到)。

    考虑到上述情况、如果电感器严重饱和、这可能发生在电流限制期间、其中电感器峰值电流可高达数据表中的7.5A、此外、电感器上还可以施加电气应力、因为电感器的有效电感非常低、 电感器斜坡电流上的上升斜率可能会变得非常大、这会导致器件难以控制电流、从而可能会破坏电感器和器件、或者同时破坏电感器和器件。

    我想看看您是否可以模拟故障。 您能否在您的设计所限制的最高环境温度下应用多种短路条件?