我们在使用电源管理 IC TPS62050时遇到上电问题。 设计中采用了浪涌电流控制、它将 IC 消耗的电流限制在12mA 以下、以便能够正确完成上电过程。 根据规格,最大静态电流小于30uA,但 在加电过程中,当 EN 引脚保持0V 并且 VIN 引脚的电压逐渐增加时,TPS62050汲取的电流有时会达到20mA。 当器件在长时间关断后导通时(环境温度仍为20°C)、通常在大约2.3V 时发生。 我们不确定触发高静态电流的原因是什么、但我们的某些器件由于此原因无法通电。 IC 一旦达到一定的电平、就可以正常工作。