This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:上电问题

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913980/tps62050-power-on-issue

器件型号:TPS62050

我们在使用电源管理 IC TPS62050时遇到上电问题。 设计中采用了浪涌电流控制、它将 IC 消耗的电流限制在12mA 以下、以便能够正确完成上电过程。 根据规格,最大静态电流小于30uA,但 在加电过程中,当 EN 引脚保持0V 并且 VIN 引脚的电压逐渐增加时,TPS62050汲取的电流有时会达到20mA。 当器件在长时间关断后导通时(环境温度仍为20°C)、通常在大约2.3V 时发生。 我们不确定触发高静态电流的原因是什么、但我们的某些器件由于此原因无法通电。 IC 一旦达到一定的电平、就可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    静态电流规格用于 SYNC =低电平的省电模式。  您已将 SYNC 上拉至 Vin、因此您正在 PWM 模式下运行。  即使使用同步脉冲 dow、在高侧导通期间也可能会遇到高于12mA 的峰值电流。  当 EN 为低电平时、输入电流应非常低、约为1.5uA。  当然、这不是"上电"条件、因为 TPS62050在 EN 为高电平之前会被禁用。  您能否在 SYNC 连接到 GND 的情况下尝试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议。

    在该规范中、要求在工作静态电流上将 SYNC 设置为低 电平、但当 EN 设置为低电平时、静态电流应小于5uA。 我们在市场上有数千种产品、并且有几个关于此问题的报告、偶尔会发生这种情况。 我们始终将 SYNC 引脚设置为高电平并固定 PWM 模式、以减少可能耦合到接地的噪声干扰。

    您是否有任何其他解决方案来解决此问题?

    此致、

    Martin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    您能否提供有关上电顺序的详细说明、并准确指出您何时看到大于正常电流?  发生频率如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当电源5V_USB_IN 连接到5V 电源时、它将通过电阻器 R214 (68R)为 USB_Power_Perm 和5V_Power_Bus 充电。 在故障情况下、当电源达到特定电压电平(约2.3V)时、TPS62050消耗的电流约为20mA、它将使 USB_Power_Perm 停止、达到4.2V、这是比较器 ADCMP370 (U29)设置的阈值。 比较器的输出将保持低电平、器件无法启动。

    我们发现、我们的多个器件在数千种产品上存在上电问题。

     

    谢谢、

     

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    当电压上升至2.3V 时、EN 是高电平还是低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当电压上升至2.3V 时、EN 为低电平。 在上电过程中、EN 保持在接近0V 的水平、我已经检查了上电波形。 我们已经做了一些调查、不同的 TPS62050芯片的电压电平将略有不同。 起初、我们认为 TPS62050已损坏、但一旦通过该电压、它就能正常工作。 当器件在关闭几小时后通电时、通常会发生此故障。

    谢谢、

     

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    是的、但当您观察到问题时 EN 是否仍然为低电平?  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的。 当我 观察到问题时、EN 为低电平。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    当 EN 为低电平时、TPS62050极不可能消耗20mA 的电流。  我们将在实验中进行检查。  这是一项简单的测试。  如果我们有可用的硬件、我将在本周为您提供答案。  如果我们必须订购、则可能需要几天或更长时间、因为目前的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我花了很多时间来确认它、因为我们一开始以为是一些设计问题导致 TPS62050出现一些故障、但在我们进行更多测试后、电路设计看起来不错。 看起来、较慢的充电压摆率更容易触发 TPS62050上的高电流。  

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    当 EN 为低电平时、SYNC 引脚的状态无关紧要。  我们发现 TPS62050在 EN 为低电平时甚至不可能消耗0.1mA 的电流、但我们将对此进行检查。  其他设备可能会消耗电流、但我们会让您知道我们的发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我测量了总 USB 电流、移除了 L27以安装电流表、从而在 EN 为低电平时测量 TPS62050消耗的电流。

    我期待听到您的声音。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我们测量了一个 EVM。  电流从未超过1uA。  我想、如果您看到20mA、则 IC 可能会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    您是否计划提交故障器件进行故障分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John 早上、

    感谢您的反馈。 在此设计中、有三个 TPS62050芯 片用于连接 USB_Perm_Power、我已经测试过、当我将 R215增大到470R 并将 USB 输入电压降至3.8V 时、其他两个 TPS62050 IC 也会显示此问题。  USB_Perm_Power 只能充电至2.3V、另一个 TPS62050消耗大约20mA 的 EN 引脚、IC 保持低电平。 我想知道 TPS62050这一批产品是否存在相同的问题。 我们在很多产品中都使用过这个设计、以前没有展示过这个问题。

    如何验证 IC 是否损坏? 一旦通过上电过程、它就可以正常工作。

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    可能存在一些缺陷。  我建议您提交2-3个故障器件进行故障分析。  您当地的 TI 现场支持人员应该能够为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的帮助。

    我目前只有一个器件用于测试、一旦我们从客户那里收到更多器件、我们可能会将一个器件发送给您进行调查。 如果它们来自同一批订单、则可能是这些组件上的故障。

    此致、

    Martin