This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:TPS56221启用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915942/tps56221-tps56221-enable

器件型号:TPS56221

尊敬的团队:

客户发现、使用 TPS56221时、先将 EN 下拉至 GND、然后悬空、IC 无法正常工作。 VIN 始终开启、并且在 EN 旁边添加一个 ss 电容器33nF。

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、

    EN 引脚 悬空时 EN 引脚上的电压是多少?     如果使能引脚悬空、然后施加输入电压、器件是否启动并进行调节?

      输入电压出现后、当使能端浮动时、您能否共享 VIN、EN、BP5和 Vout 的原理图和示波器图。