This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:启动时间

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915677/tps7a11-start-up-time

器件型号:TPS7A11

大家好、团队、

我对 TPA7A11启动时间有几个问题。
数据表中的 Cout=2.2uF 时、EN 切换定义为525us (典型值)、1200us (最大值)。
1) 1)启动时间是否由内部计时器确定?
2) 2)它是否依赖于 VIN、VBIAS 和 Cout?
3) 3)当我们想知道最短时间时、如何估算该值?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、

    1) 1)启动时间是否由内部计时器确定?  *我浏览了初始规格和测试数据,但没有看到内部计时器。 通常、如果器件针对的是需要考虑启动问题的应用、我们将有一个 SS (软启动)引脚。  
    2) 2)它是否依赖于 VIN、VBIAS 和 Cout?  *唯一的依赖项是 COUT。 请参阅数据表中的以下内容:


    3) 3)当我们想知道最短时间时、如何估算该值?  *查看 测试数据,最快启动时间为~460us,最慢的为~610us。  


    这是否能回答您的问题?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、John - San。

    请允许我再问一个问题。
    什么是推荐的具有 SS 引脚的低压降(分离偏置输入)解决方案? (Vout=0.6V)

    提前感谢。
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto - San、  

    目前、支持0.6VOUT 且具有可编程软启动引脚的最佳选项是 TPS7A84A。  

    请告诉我您的想法。