This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV711:下拉电阻容差

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910381/tlv711-pull-down-resistor-tolerance

器件型号:TLV711

对于 TLV7111833DDSER ENx 引脚上的150k Ω 下拉电阻器、您能否提供150k Ω 内部电阻器的容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试从测试数据中了解这一点、但不清楚。 我必须与设计人员核实、但如果我想、可能会达到10%左右甚至更多。

    客户为什么会对此感到担忧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们将使用内部下拉作为 EN 控制电路的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    已确保设计团队下周初就能获得答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK;

    您能否告知设计团队是否对此进行了更新?

    我相信答案也在第3页的数据表中。  当 Vin=0.9V 且非下拉版本图为0.04uA 时、下拉版本使能引脚电流典型值将为6uA。  这意味着下拉电阻为 :=0.9V/(0.000006-0.00000004) A 或~151k 欧姆。  应考虑工艺变化、并且可能高达20%。

    您能不能建议这是正确的理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    设计团队仍然没有做到这一点。 我已得到保证,将在下星期完成这项工作。

    很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是标称、强和弱工艺角的仿真结果:

    这远低于数据表中显示的值、这可能是由于该器件的测试设置所致。  

    我希望这能回答你的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK;

    您能否在表中检查"5128"数字。  它似乎比标称值大,而且很弱……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、这些是仿真结果。 请记住、这是最坏情况下的处理角。 同样、这些值远低于数据表中列出的最大值。  

    此致、