This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:长时间运行后的安全特性

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317-N, LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915627/lm317m-faliure-after-running-for-long-durations

器件型号:LM317M
主题中讨论的其他器件:LM317-N

您好!

在我们的其中一个项目中、我们使用 LM317-N 将27V 转换为5V @ 50mA、在运行了一段不同的月份后、稳压器正在变速(变短)。

输入:27V

输出:5V

电流:50mA

功率耗散:1.1W

请查看所附的布局、为散热(Vout)提供的铜平面是否足够?

  • 橙色的平面是 Vout 平面(铜厚度:- 0.5盎司)。
  • 红色的组件是反馈回切。
  • 黄色是输入电容器
  • 蓝色是输出电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您能否测量 LM317M 在您的应用中的温度? 我认为您的布局具有针对可焊性的散热、这会对封装的热性能产生负面影响。  

    请参阅以下 应用手册 、了解您的布局如何影响热性能。  

    我怀疑该器件的运行温度远高于建议的125C 工作 TJ。  您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复、

    在布局中、您能不能就结至环境电阻(θJA Ω)值给出建议、因为它取决于 图41中提到的铜面积。 RθJA μ V 与2oz。 TO-252的铜面积(数据表)

    布局设计图:-

    铜厚度:- 0.5盎司

    焊盘面积:- 6.7x6.7mm

    散热:- 8mil

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我一直在努力为我们的所有器件将此散热小工具联机。以下是一个使用 TLV1117 的示例、其中介绍了覆铜如何影响热性能(您必须向下滚动才能看到它):

    如果您看看 LM317M 的 EVM、您会发现覆铜明显更大。 虽然这种布局在实际系统中显然不实用、但您可以从上面的图表中看到、增加覆铜有多大帮助。  

    但愿这对您有所帮助。