This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:当输入电压为9V 时、LM3409是否能够驱动3个 LED

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915800/lm3409-whether-lm3409-could-drive-3-leds-when-vin-9v

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

大家好、

LM3409 是 降压 拓扑... 如果 Vin =9V、并且 Vout 需要驱动3 个 LED (接近10V)...

  工作正常吗? 或者它是否具有高风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    通常、如果输出和输入电压可以交叉(较高且较低)、您需要查看降压/升压、升压到电池(也是降压升压)或 SEPIC。  根据输出电流的不同、您可以查看 TPS92691、TPS92692以及可能的其他器件、具体取决于 LED 电流。

    LM3409将会发生什么情况、MOSFET 将导通、如果无法达到峰值电流限制、MOSFET 将保持导通状态。  它可以工作、但不能为输出提供高于9V - VCS 的电压。  由于 LED 具有动态阻抗、因此它们很可能会亮起、但不会处于满电流状态。  它不会损坏部件、而是以这种方式操作。

    此致、