This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81:器件命名规则 TPS7B81

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81, TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912642/tps7b81-device-nomenclature-tps7b81

器件型号:TPS7B81
主题中讨论的其他器件: TLV702

你好。

我找不到5V 版本 TPS7B81的准确订购信息。   

提到的所有地方:输出电压5V 或3.3V

TPS7B8133 - 3.V OUT、  

TPS7B8150 - 5V 输出。

对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    一个微小的校正是 TPS7B133的输出电压为3.3V。  大多数情况下、我们的器件编号命名规则如下:

    TPS7xxxyyy 将器件器件型号分为 xxx us、yyy 为输出电压。 对于 TPS7B81、这是基本器件型号、33表示它是3.3V 稳压器。  如果您看到类似 TLV702125的器件、则基极部件为 TLV702、输出电压为1.25V。  

    一般而言、最后几位数字如下:

    00 -任意输出(无需反馈电阻器即可调节输出)

    01 -可调节输出

    YY 或 yyy -输出电压

    我希望这有助于澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!