This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于连接方法"交流输入电压"和"VINAC 引脚"

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915643/about-connection-method-of-ac-input-voltage-and-vinac-pin

器件型号:UCC28070

大家好、

 

"数据表"和"EVM"之间的"交流输入电压"和"VINAC 引脚"连接方法存在差异。

您能告诉我们这种差异的影响吗?

您的建议是什么?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表中的图是一个简化电路。

    EVM 是一个更好的用例、因为它从桥接器之前获取信号、在较轻的负载下、过零将更清晰地定义。 一旦电桥对交流线路进行整流、当电压降至过零时、整流波形会被 EMI 滤波器电容失真、尤其是在从输入获取电流较小的轻负载下。

    另请访问 https://www.ti.com/tool/PR779查看1.2kW 参考设计原理图

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter-San、

    感谢您的快速回复。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏